This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23521:小尺寸6负电流应用手册(使用 TPS23521实现输出电压钳位以满足 NEBS 合规性)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445878/tps23521-negative-current-in-slvaft6-application-note-output-voltage-clamping-using-tps23521-to-meet-nebs-compliance

器件型号:TPS23521
主题中讨论的其他器件:TPS23523

工具与软件:

您好!

应用手册 SLVAFT6–2024年9月、图6-3。 输入电流测试波形在75V/10ms 过压事件期间、过压事件结束时显示大约-60A 的输入电流。 这是负电流的原因是什么、如何处理?

提前感谢、

B.辅助人员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Assar:

    当 Vin 快速斜降至高于输出电压时、Cout 将电流反馈回 Vin、从而产生负电流。 如果这是个问题、您可以使用 TPS23523中的 ORing FET 来阻止负电流流向电源。

    BR、

    Rakesh