请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25300 工具与软件:
您好!
我正在使用 BQ25300 Charger IC、我的要求是在充电时监控电池电压(提供充电输入)。 提供充电器输入时、它一直显示4.12V 电池。 当断开充电器输入5V 时、蓄电池将显示3.9v 请建议在充电时测量蓄电池。
此致
Durga Prasad
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.