This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:bq25300电池电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446722/bq25300-bq25300-battery-voltage

器件型号:BQ25300

工具与软件:

您好!

 我正在使用 BQ25300 Charger IC、我的要求是在充电时监控电池电压(提供充电输入)。 提供充电器输入时、它一直显示4.12V 电池。 当断开充电器输入5V 时、蓄电池将显示3.9v 请建议在充电时测量蓄电池。

此致

Durga Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Durga,

    充电器无法测量电池电压、需要电量监测计。

    谢谢!

    宁。