工具与软件:
您好、TI 团队
我想使用4.7k Ω 而不是4.75k Ω 的电阻器来选择3.3V 的输出电压、那么 TPS61094会发生什么情况?
请尽快回复
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Travis:
TPS61094 IC 中又出现了一个问题。
请根据您的参考设计查找我们的产品
问题:当 NBIoT 需要来自 TPS6109 Vout 引脚的电流时、IC 无法从0V 为超级电容器充电、但电池可以支持该电流。
如果电池是支持它的超级蓄电池将会充电,因为电压是良好的,如下面
输入电压:3.67V
输出电压:3.65V
VOUT 选择:3.3V……通过外部电阻器值为4.75K Ω
VCHG:2.7V...通过外部电阻器值为6.65千欧
ICHG:10mA……通过外部电阻器值为13.0K Ω
"为何不为超级电容器充电"
尊敬的 Travis:
您的意思是 IC 在 是否需要电流时停止充电?
是、
当需要电流时、IC 停止充电。 "为什么在需要电流后不充电"
睡眠模式时 IC 是否停止充电? 即使在 Vout 上未施加电流?
在超级电容器充电期间、如果需要电流、IC 将停止充电、
如果充电期间不需要电流、则不会检测到问题。
尊敬的 Sanjay:
1.请根据设计提供 IC 停止充电的原因解决方案以及如何改进充电过程?
短接 R13
2、最大值是什么。 是否符合我们的原理图? 我们的负载电流上升到700mA。
取决于 VSUP。 我认为当 VSUP>1.1V 时、IC 支持700mA 输出电流
3.如果负载在升压模式下驱动更大的电流 Iload max、会产生什么后果?
IC 输入电流受限。 如果 Iout 进一步增加、Vout 将会下降。
此致、
Travis
尊敬的 Travis:
感谢您的答复
1.如果我们将 R13短接、那么在电池传输和使用寿命期间、从电池汲取的最大电流将会降低。
2.在自动降压/升压模式下:在输电过程中、我们的仪表将脉冲电流从500mA 上升90秒、超级电容器电压从2.7V 下降到0.7V、TPS61094 IC 进入关断模式、从而停止充电。 "如何对超级电容器重新充电?"
此致、
Sanjay Katre
尊敬的 Travis:
感谢您的答复。
因此 SUP 放电至0.7V 并触发 VSUP UVLO 关断。
1.为什么不切换到自动降压模式? 因为 Vin=3.66V (R13之后)、Vout=3.6V 且 Vout 选择=3.3V
2.如何退出 UVLO 关断?
尊敬的 Sanjay:
此主题时间过长、建议将电子邮件发送至 travis-wang@ti.com 和 jing-ji@ti.com
此致、
Travis