This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:用于 Vout 选择的电阻值

Guru**** 2383340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442380/tps61094-resistor-value-select-for-vout-selection

器件型号:TPS61094

工具与软件:

您好、TI 团队

我想使用4.7k Ω 而不是4.75k Ω 的电阻器来选择3.3V 的输出电压、那么 TPS61094会发生什么情况?  

请尽快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    它可能适用于某些器件、但我们不能保证所有器件的可靠性。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    TPS61094 IC 中又出现了一个问题。

    请根据您的参考设计查找我们的产品

    问题:当 NBIoT 需要来自 TPS6109 Vout 引脚的电流时、IC 无法从0V 为超级电容器充电、但电池可以支持该电流。

         如果电池是支持它的超级蓄电池将会充电,因为电压是良好的,如下面

    输入电压:3.67V

    输出电压:3.65V

    VOUT 选择:3.3V……通过外部电阻器值为4.75K Ω

    VCHG:2.7V...通过外部电阻器值为6.65千欧

    ICHG:10mA……通过外部电阻器值为13.0K Ω

    "为何不为超级电容器充电"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    当 NBIoT 要求来自 TPS6109 Vout 引脚的电流而 IC 停止充电时、请测量 VIN (pobe 接近 IC)和 VOUT 电压。

    R13很可能会产生压降、从而导致 VIN 降至3.3V 以下。 因此、IC 将退出充电器并进入升压模式、并且 VOUT 由 SUP 支持(调节为3.3V)。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    好的、明白了。

    但是、当我们的产品进入睡眠状态时、整个24小时内都不需要电流。 尽管 TPS61094 IC 停止充电、但它在24小时内仅需要1分钟的电流。

    请给出充电解决方案、因为在睡眠模式下所有电压都正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    您的意思是 IC 会在 是否需要电流时停止充电?

    IC 在睡眠模式下是否停止充电? 即使在 Vout 未施加电流时也是如此?

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    您的意思是 IC 在 是否需要电流时停止充电?

    是、

    当需要电流时、IC 停止充电。  "为什么在需要电流后不充电"

    睡眠模式时 IC 是否停止充电? 即使在 Vout 上未施加电流?

    在超级电容器充电期间、如果需要电流、IC 将停止充电、

    如果充电期间不需要电流、则不会检测到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    那么、何时需要 SUP 为 Vout 供电以及何时需要 SUP 进行充电?

    如果在施加负载时需要 SUP 为 Vout 供电、则应施加 R13。

    如果仅在 VIN 断开连接时需要 SUP 为 Vout 供电、则应将 R13短接。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    1.请根据设计提供 IC 停止充电的原因解决方案以及如何改进充电过程?

    2、最大值是什么。 是否符合我们的原理图? 我们的负载电流上升到700mA。

    3.如果负载在升压模式下驱动更大的电流 Iload max、会产生什么后果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    1.请根据设计提供 IC 停止充电的原因解决方案以及如何改进充电过程?

    短接 R13

    2、最大值是什么。 是否符合我们的原理图? 我们的负载电流上升到700mA。

    取决于 VSUP。 我认为当 VSUP>1.1V 时、IC 支持700mA 输出电流

    3.如果负载在升压模式下驱动更大的电流 Iload max、会产生什么后果?

    IC 输入电流受限。 如果 Iout 进一步增加、Vout 将会下降。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    感谢您的答复

    1.如果我们将 R13短接、那么在电池传输和使用寿命期间、从电池汲取的最大电流将会降低。

    2.在自动降压/升压模式下:在输电过程中、我们的仪表将脉冲电流从500mA 上升90秒、超级电容器电压从2.7V 下降到0.7V、TPS61094 IC 进入关断模式、从而停止充电。 "如何对超级电容器重新充电?"

     

    此致、

    Sanjay Katre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    很抱歉、我不明白您的要求。 您不希望 90s 500mA 负载耗尽电池的电量、超级电容器容量 也无法支持90s 500mA 负载。 您希望输出功率来自哪里。  

    请提供您想要的电源路径、以便我为您提供建议。 您是希望 90s 的500mA 电源来自 Vin 还是来自 SUP?

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    1.在输电路径中、如图1所示。

                           图1.

    2.完成图2所示的输电线路后、IC 未能为超级电容器充电、导致输电过程中压降为0.7V。

                            图2.

    请提供反馈

    • 为什么不从0.7V 为超级电容器充电?
    • 如何充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    您的设备无法充电、因为 超级电容器容量无法支持 90s 的500mA 负载。 因此 SUP 放电至0.7V 并触发 VSUP UVLO 关断。 您的解决方案是增大 超级电容器 的电容、这样超级电容器能量就可以支持 90s 的500mA 负载。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    感谢您的答复。

    因此 SUP 放电至0.7V 并触发 VSUP UVLO 关断。

    1.为什么不切换到自动降压模式? 因为 Vin=3.66V (R13之后)、Vout=3.6V 且 Vout 选择=3.3V

    2.如何退出 UVLO 关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    此主题时间过长、建议将电子邮件发送至 travis-wang@ti.com 和 jing-ji@ti.com

    此致、

    Travis