主题中讨论的其他器件:TPS62812-Q1、 LMR33620
工具与软件:
您好!
当串联两个直流/直流转换器时、
选择第一级和第二级开关频率时、应该注意什么?
例如、
将 LMR33620-Q1 (400kHz、1.4MHz、2.1MHz)应用于第一级并将 TPS62812-Q1 (1.8MHz~4MHz)应用于第二级时、我应该避免哪种开关频率组合、应该选择哪种开关频率组合?
谢谢你。
BK。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
当串联两个直流/直流转换器时、
选择第一级和第二级开关频率时、应该注意什么?
例如、
将 LMR33620-Q1 (400kHz、1.4MHz、2.1MHz)应用于第一级并将 TPS62812-Q1 (1.8MHz~4MHz)应用于第二级时、我应该避免哪种开关频率组合、应该选择哪种开关频率组合?
谢谢你。
BK。
你(们)好
感谢您的解释。
我的问题是 LMR32620和 TPS6281的开关频率选择彼此相关。
在我的另一个应用中、LMR33620在400kHz 下驱动、TPS62812在4MHz 下驱动。
在使两个直流/直流转换器的开关频率显著不同(上述示例中为10倍)或使开关频率完全相同(例如2.1MHz)时、我很好奇是否有任何具体的优缺点。
实际上、我希望增加开关频率、以减小元件尺寸和 PCB 尺寸。
谢谢。
BK