This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620-Q1:两个串联的 DC/DC 转换器的开关频率选择

Guru**** 2380700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62812-Q1, LMR33620-Q1, LMR33620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444842/lmr33620-q1-switching-frequency-selection-of-two-dc-dc-converters-in-series

器件型号:LMR33620-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62812-Q1LMR33620

工具与软件:

您好!

当串联两个直流/直流转换器时、
选择第一级和第二级开关频率时、应该注意什么?

例如、
将 LMR33620-Q1 (400kHz、1.4MHz、2.1MHz)应用于第一级并将 TPS62812-Q1 (1.8MHz~4MHz)应用于第二级时、我应该避免哪种开关频率组合、应该选择哪种开关频率组合?

谢谢你。

BK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能更详细地解释一下将两个转换器串联在一起的含义吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉不清楚。

    请参阅下一个电路图。



    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢显示图。

    我看不到应用程序有任何问题。

    请务必使用计算器工具为 LMR33620和任何工具选择组件

    可用于 TPS 器件。  请务必考虑陶瓷电容器的直流偏置降额。

    我将坚持使用较低的频率来支持两个稳压器、因为这将提供最佳的效率和

    轻松满足5V 到3.3V 转换的压降要求。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的解释。

    我的问题是 LMR32620和 TPS6281的开关频率选择彼此相关。

    在我的另一个应用中、LMR33620在400kHz 下驱动、TPS62812在4MHz 下驱动。  

    在使两个直流/直流转换器的开关频率显著不同(上述示例中为10倍)或使开关频率完全相同(例如2.1MHz)时、我很好奇是否有任何具体的优缺点。

    实际上、我希望增加开关频率、以减小元件尺寸和 PCB 尺寸。

    谢谢。

    BK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不确定是否有任何特定的问题、除了 EMI。

    您的 EMI 滤波器需要设计为具有最低开关频率。

    谢谢