This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:40z50r2电量监测计的学习周期中面临的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443250/bq40z50-r2-issues-facing-in-learning-cycle-of-40z50r2-guage

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我们已配置4S 配置寄存器。 在学习周期中、观察到与电芯2、电芯3和电芯4相比、电芯1的放电要更多(见下面的屏幕截图)。 我们在完成学习周期方面遇到问题。

同时连接。 GG 配置文件作为参考。

e2e.ti.com/.../PCB_5F00_7080_5F00_Config_5F00_4S_5F002800_26_2D00_11_2D00_24_2900_.gg-_2D00_1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    当未施加电流时、电芯的电压是否相同? 如果另一个电芯连接到电芯1、此问题是否继续存在?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的答复。 当未施加任何电流时、CELL1和其他电芯的电压不相同。 我将连接相同的另一个测量电池电压的电池组、并会恢复。 同时、您可以确认.gg 文件的正确性 、我已将其附在上述消息中。

    此致、

    Ashutosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经连接了另一个电池组 、并通过启用它和复位开始初始放电。 当电池 SOC 达到0%时、cell4的电压为3V、而 cell0、cell1、cell2、cell3大约为3.45V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本周是美国的假期、下周我们将与您联系。

    此致、

    TI BGP 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    感谢您的确认。 这些电压是直接通过所连电池测量还是由 bqStudio 生成?  

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    产生的电压与测得的电压相同。

    此致、

    阿舒托什·K·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    查看日志文件、似乎即使在充电结束时电池电压也有所不同(通过下面的 Voltage at EOC 值可以看到):

    该系统中是否实施了电池平衡? 此时、我们也会了解相关设置。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    Battery Management Studio 中已启用电芯平衡功能。

    此致、

    阿舒托什·K·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    明白了、在这种情况下是否可以共享有关充电和放电的 bqStudio 日志? 这将使我们更好地了解此时电量监测计内部发生的情况。

    此致、

    Anthony