This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:在 Tina TI 中、升压转换器30V (&gt)启动不正常

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447366/lm5022-q1-boost-converter-30v--75v-is-not-proper-starting-in-tina-ti

器件型号:LM5022-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5022

工具与软件:

大家好、

我将在 LM5022上与 Tina TI 一起设置升压转换器瞬态仿真。  它的输入电压为30V、最高应升压至75V、但一直是60V。 您能帮助分析这个问题吗?

e2e.ti.com/.../TransSim_5F00_LM5022_5F00_EVM_5F00_05122024.TSC

下面 是 仿真结果:

设定点为 1.25V *(1 + 1、18Meg/20k)=75V

开关节点在仿真中看起来正常、您能否提供支持。 我还附加了仿真文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。
    仅从原理图中、我没有直接看到任何无法使输出上升至75V 的问题。
    在物理应用中、我不建议使用高达2M Ω 的电阻、因为信号非常容易受到噪声的影响、但在仿真中应该不会出现问题。
    我运行仿真的时间超过30ms、驱动器信号甚至变得不稳定并在一段时间后振荡。

    现在我无法判断问题是否来自原理图、还是(相当旧的) TINA 模型本身。
    快速检查是改为在 PSpice for TI 中运行仿真。 PSpice 是我们直流/直流开关转换器的主要仿真资源、因此与已过时的 TINA 模型相比、这些模型的性能应具有更高的精度。
    也可以在产品页面上找到包括测试台的 PSpice 模型:
    https://www.ti.com/lit/zip/snvm336

    如果您愿意分享设计的特性要求和最大负载条件、我们也可以为您推荐备选器件、包括更现代的器件以及更高的性能和价格。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的输入并检查设计。 为了进行概念验证、我有点儿难以使用 LM5022 EVM、而且我想通过仿真来验证我的测量结果。  对于产品实施、我 希望在离线对话中分享我的要求。   

    现在、您认为进一步调试 TINA TI 仿真模型的可能性有吗?

    -更新了 LM5022瞬态模型的模型,替换 TINA TI 仿真中的后续器件(大致要求 uin 30V...40V,Uout 75V... 150V(取决于电阻),电流输出最大平均1.5A ,电流波纹20%)   

    -冲击 MOSFET ,替换为电压控制 开关

    - TINA TI 配置问题,例如,如何设置瞬态中的最小时间步进?

    我了解 PSPICE for TI、一旦没机会在 TINA TI 中运行、我更喜欢它、就会跳转到该领域。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、音频设计人员、

    感谢您的澄清。
    如果首选使用 TINA 模型、我建议检查误差是否来自外部元件(电感器、MOSFET、二极管)。
    如果问题确实来自 LM5022器件的内部设计、则可能需要更长的时间、因为我们需要找到根错误、实施修复并发布模型的新版本。 由于我们的团队目前工作量很重、新版本可能需要几周才能完成。

    为此、应更有效地获取物理器件的基准测试结果。 如果需要更多 EVM、我们也可以发送免费样片。

    很抱歉给您带来不便。

    此致、
    Niklas