主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP
工具与软件:
您好!
我正在使用 IWR6843AOP 进行呼吸检测研究、发现 使用演示 cfg 来稳定生命体征。 提供的线性关系。 传感器上是否存在物理限制、以 缩短反应时间、从而获得稳定的标志? 通过配置传感器参数、已知的最短反应时间是多少?
非常感谢!
此致、
Minghui
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在使用 IWR6843AOP 进行呼吸检测研究、发现 使用演示 cfg 来稳定生命体征。 提供的线性关系。 传感器上是否存在物理限制、以 缩短反应时间、从而获得稳定的标志? 通过配置传感器参数、已知的最短反应时间是多少?
非常感谢!
此致、
Minghui
非常感谢 Abhishek! 我试图打开所记录数据的 json 文件,并想知道每个点云数组中的5个数字 分别代表什么? 我还发现、给定的心搏/呼吸波形看起来不是实时波形、但看起来更像是考虑在短时期(可能是几秒)计算出的频率而重新生成的波形。 那么、如果我需要绘制位移与时间关系图、需要使用哪个数据集、点云或心跳/呼吸波形? 再次感谢。
"pointCloud":[
[
-0.5127975170977566
0.4980364536014215、
-0.2528665941937699
-0.31584000843577087、
8.3599813139439
0.0、
255.255.00
]、
尊敬的 Abhishek:
您提到的属性数量是6、但点云值的实际数量是7、它们似乎并不逐一对应... 那么它们到底是什么呢?
"pointCloud":[
[
-0.5127975170977566
0.4980364536014215、
-0.2528665941937699
-0.31584000843577087、
8.3599813139439
0.0、
255.255.00
]、
此致。