Thread 中讨论的其他部件:UCD7138、、、 PMP23340UCD
工具与软件:
大家好
我们现已开始设计 LLC 转换器、并旨在通过使用 UCD7138提高其效率。
我们已对 UCD3138A 进行研究、并参考标题为"使用 UCD7138和 UCD3138A 进行高级同步整流控制(SLUA737B)"的应用报告《使用 UCD7138和 UCD3138A 控制 UCD7138》。
本文档包含代码示例、但我无法理解某些寄存器设置。
1.偶尔出现的相位 A/B 的含义是什么?
2.储能器 A/B 一词是指什么? 它是否与 A/B 相有关?
3. DTCLIMIT 寄存器有什么限制? 我们提到它是有符号整数。 在4.1节中、DTCMONITOR 也是 有符号的。 但是、在图13中、目标寄存器是未签名的。 这些有符号值应使用哪个寄存器?应如何应用这些有符号值?
此致、
YUKIOOYAMA.