This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:电池放电问题

Guru**** 2516430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447216/bq25703a-battery-discharge-issue

器件型号:BQ25703A

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们有一个有关 BQ25703A 的电池放电的问题、我们需要确认 电池充满电后是否会有小的放电电流。  我们测量到 BATDRV 引脚上的电压为8.1V、这意味着 P 沟道电池 FET (BATFET)已关闭。

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    除非发生 BATOVP、否则我们不会对电池放电。 在这种情况下、从 VSYS 消耗20mA 放电电流。  

    此致、

    老虎