请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 工具与软件:
尊敬的 TI 工程师:
我们有一个有关 BQ25703A 的电池放电的问题、我们需要确认 电池充满电后是否会有小的放电电流。 我们测量到 BATDRV 引脚上的电压为8.1V、这意味着 P 沟道电池 FET (BATFET)已关闭。
谢谢!
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.