This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:如何验证 PoE PSE/PoE PD 控制器正常工作?

Guru**** 2501975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443245/tps23861-how-to-verify-poe-pse-pd-controller-work-right

器件型号:TPS23861
Thread 中讨论的其他器件:TPS2373

工具与软件:

尊敬的女士/先生:

我们正在开发 Wi-Fi7路由器产品、并将 TPS23861用作 WLAN 端口的 PoE PSE 解决方案、并采用 TPS2373作为 PoE PD 解决方案。

现已随附原理图。

如何测量其性能?  

是否与这种波相似、我就来测量一下? 谢谢你

谢谢、

Hugo

黄国昌博士

RD 系统工程总监

英华达电器股份有限公司

米:+886.937.124.551

O: +886.2299.9329 ext.2701

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 郭昌先生:

    感谢您发送编修!  您可以在编辑此主题帖文本时拖动原理图 PDF 以将其上传。

    对于 PD、您可以 VSS 在 TPS2373-4的引脚或安装的测试点/元件上测量 VRTN-TPS2373-4和 VDD VSS。 要测量电源接口电流(IPI)、您通常需要切断 CAT5以太网电缆。 尝试使用电流探头选择 PR12+PR45或 PR12+PR78、直到获得4线对电流(与 PR36+PR45或 PR36+PR78相同)。  

    下面是一个 PD 侧启动测量示例。 由于不使用有源探头并且所有测量都 参考 RTN 接地、因此图中显示的 VSS 是 RTN-RTN。   

    对于 PSE、可以测量 TPS23861与 AGND 的 DRAINn 引脚。  

    下面是一个 PSE 侧启动测量示例。

     

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6278.TI-TPS23861_2C00_-TPS2373.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 郭昌先生:

    请参阅以下原理图上的测量点:

    PD: VSS VDD - VSS

    PSE:DRAIN-AGND

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang、

    感谢您提供这些信息

    此外、我对 PoE 协议不是很熟悉。 您能否分享与802.3af / AT / bt 相关的技术材料以用于学习目的? 例如、有关在 PD 过程中解析 PSE/PoE 信号的详细信息。 谢谢你

    谢谢、

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于感恩节假期、请预计响应会延迟。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的女士/先生:

    其他问题

    1. 如何选择关键器件? 例如、 变压器 T1/T2、桥式整流器、TVS、浪涌保护、 电子保险丝等
    2. 采用 AUX 电源(适配器)设计运行

    谢谢你

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugo:

    似乎 Liz Lee 是 TI 为您公司提供的 FAE。 我会将这些材料转发给她、她可以通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugo:

    某些链接也可能有用:

    PoE BT 概述: https://ethernetalliance.org/wp-content/uploads/2018/04/WP_EA_Overview8023bt_FINAL.pdf

    关键器件选择: https://www.ti.com/lit/an/slvaf59/slvaf59.pdf

    AUX 电源设计: https://www.ti.com/lit/an/slva306a/slva306a.pdf

    有关更多信息、请访问: e2e.ti.com/.../faq-tps23730-poe PD-DEBUG-DUTTING-some-common-issues-and-shared-link

    此致、

    Diang