主题中讨论的其他器件: TPS2372
工具与软件:
TPS23881B 配置为4线对90W、2线对设定功率设置为45W。
如果 alt-A 具有有效的签名 PD、并且 PD 配置为5级(45W)、但 alt-B 开路、那么 TPS23881B 是否为 alt-A 提供45W 电源?
相反、alt-A 是开路、alt-B 是有效的5级 PD、PSE 为 alt-B 提供45W 的功率吗?
我们发现、在第一种情况下、TPS23881B 为 alt-A 分配30W 功率、在第二种情况下、它完全不供电。
好的、请告诉我原因是什么? 我希望 PD 在两种情况下都能获得45W 的功率、我该如何实现?