工具与软件:
嗨、团队:
我的客户正在测试 BQ76952、存在一个电池平衡问题、需要您加以说明。 谢谢
在客户系统中、它们使用两个 BQ76952、第一个用于监控1-10节电池、第二个用于监控11-20节电池。 他们进行电池平衡测试并手动打开呼叫平衡。 他们发现电芯1-2与其他电芯之间的平衡时间不同、请参阅以下波形并确认原因。
- 1-2个电芯的平衡时间:48ms、周期为448mA、因此平衡时间的占空比为48/448=10.7%。 平衡电阻之间的电压波形如下。

- 其他电芯(3-20)平衡时间:占空比约为90%、平衡电阻之间的电压波形如下。

- 测试点是每个电池的平衡电阻、如下面的红色方形所示:

- 软件集的更多信息、目标是获得更高的平衡效率。
- 之前:在系统读取每个电芯电压之前、手动关闭电芯平衡。 现在:取消此设置、它们在系统读取每个电池电压之前不会关闭电池平衡、并让 BQ76952自行处理。
- 将下面的寄存器设置为3
此致、
Ryker