Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756、
工具与软件:
大家好、团队
我的客户在其中一个扬声器项目中使用了 TPS25751+BQ25756。 TPS25751支持 BQ25756的5V/9V/12V/15V/20V DFP。
它们使用我们的 TPS25751 i2cm 来控制 BQ25756、而在 DFP 模式下、 TPS25751会向 BQ 发送 i2c 命令、并生成 PDO 电压值。
我的客户更喜欢咨询 TI、如何 补偿 BQ25756 DFP 压降?
例如、如果 PDO 为20V、TPS25751会向 BQ 发送 i2c 命令并生成20V 输出。 但是、由于 Vbus 的压降、客户希望生成20.1或20.2来补偿压降。
我认为我们的 GUI 不能支持此功能、但我们可以调整 bin 文件来调整 BQ 电压输出吗?
谢谢。
G. W