This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:使用 TPS25751/BQ25756时如何补偿 BQ25756 DFP 压降

Guru**** 2586745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445556/tps25751-how-to-compensate-the-bq25756-dfp-voltage-drop-when-using-tps25751-bq25756

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

大家好、团队

我的客户在其中一个扬声器项目中使用了 TPS25751+BQ25756。  TPS25751支持 BQ25756的5V/9V/12V/15V/20V DFP。

它们使用我们的 TPS25751 i2cm 来控制 BQ25756、而在 DFP 模式下、 TPS25751会向 BQ 发送 i2c 命令、并生成 PDO 电压值。

我的客户更喜欢咨询 TI、如何 补偿 BQ25756 DFP 压降?

例如、如果 PDO 为20V、TPS25751会向 BQ 发送 i2c 命令并生成20V 输出。 但是、由于 Vbus 的压降、客户希望生成20.1或20.2来补偿压降。

我认为我们的 GUI 不能支持此功能、但我们可以调整 bin 文件来调整 BQ 电压输出吗?

谢谢。

G. W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、

    目前、GUI 不具有为补偿目的调整 BQ 输出电压/电流的功能。 您能否提供以下信息:  

    1、客户名称及项目详情

    2.使用 TPS25751 JSON 文件以获取其当前配置  

    3.方框图或原理图文件

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond  

    感谢您的帮助、因为这是一个公共论坛、我将通过邮件向您详细介绍项目背景。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:  

    正在关闭该主题帖。  

    谢谢。此致、

    Raymond LIN