Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
工具与软件:
大家好、我们注意到、在电池电量耗尽后的最初几分钟内、器件报告的充电电流偶尔限制为2A、而不是编程值(5A)。
经过进一步检查、我发现在此期间 VSYS_STAT = 1。 最终会发生这种情况、因为电池需要几分钟时间才能上升到 VSYSMIN (默认3.5V)以上、因此器件会在 LDO 模式下运行 BATFET、并且会限制充电电流以保护 BATFET。 数据表中明确说明了这种机制、并且器件的行为符合预期。
但在我们的设计中、VSYS 提供独立的降压/升压转换器;这是因为我们的平台在使用电池电源供电时需要严格调节的电压。 因此、 在我们的设计中、BQ25798在充电器电源下运行时提供的 VSYSMIN 功能实际上是多余的。
因此、我想将 VSYSMIN 从默认的3.5V 降低至3.0V;这将有效地绕过该机制、并确保恒流充电尽早达到5A。 我的问题如下:
[1] 我是否应该考虑降低特定于 BQ25798的 VSYSMIN 有任何潜在的副作用?
[2] BATFET 是否可以保证在 VBAT > VBAT_UVLOZ 时处于饱和状态、或者是否有任何地方我们应该预计 BATFET 在低电池电平下(无需充电器)会出现一定的压降?
提前感谢-如果我能提供任何其他信息、请告诉我。