This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:VSYSMIN 调整

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448318/bq25798-vsysmin-adjustment

器件型号:BQ25798

工具与软件:

大家好、我们注意到、在电池电量耗尽后的最初几分钟内、器件报告的充电电流偶尔限制为2A、而不是编程值(5A)。

经过进一步检查、我发现在此期间 VSYS_STAT = 1。 最终会发生这种情况、因为电池需要几分钟时间才能上升到 VSYSMIN (默认3.5V)以上、因此器件会在 LDO 模式下运行 BATFET、并且会限制充电电流以保护 BATFET。  数据表中明确说明了这种机制、并且器件的行为符合预期。

但在我们的设计中、VSYS 提供独立的降压/升压转换器;这是因为我们的平台在使用电池电源供电时需要严格调节的电压。 因此、 在我们的设计中、BQ25798在充电器电源下运行时提供的 VSYSMIN 功能实际上是多余的。

因此、我想将 VSYSMIN 从默认的3.5V 降低至3.0V;这将有效地绕过该机制、并确保恒流充电尽早达到5A。 我的问题如下:

[1]   我是否应该考虑降低特定于 BQ25798的 VSYSMIN 有任何潜在的副作用?

[2]  BATFET 是否可以保证在 VBAT > VBAT_UVLOZ 时处于饱和状态、或者是否有任何地方我们应该预计 BATFET 在低电池电平下(无需充电器)会出现一定的压降?

提前感谢-如果我能提供任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    主机可以通过设置 REG0x12[2]=1来完全禁用 SYSMIN、也可以像上文所述设置更低值。  

    关于1、唯一的缺点是、如果您不需要 SYSMIN、则不会准确地终止、因为通过 BATFET 的负载电流无法与电池电流分离、即充电器可能永远不会报告充电终止。   

    关于2、是的。 没有其他问题。

    请注意、即使禁用 SYSMIN、充电器也可能不会达到5A、因为封装会变得过热、转换器会进入热调节状态。  使用 FSW=750kHz 并使 VBUS 接近 VBAT 可实现最高效率、并且进入热调节的可能性较小。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff—感谢您一如既往地及时提供支持。

    设置 DIS_LDO 似乎是一种更简洁的解决方案;我会尝试它。 但是、我并不十分关注这一点:

    关于1、唯一的缺点是、如果您不需要 SYSMIN、则不会准确地终止、因为通过 BATFET 的负载电流无法与电池电流分离、即充电器可能永远不会报告充电终止。   

    [报价]

    SYSMIN 调节和充电终止之间有何关系? 通常、VREG 设置为远高于 VSYSMIN、并且一旦电池始终接近终止、器件就不再处于 SYSMIN 调节状态。 换句话说、一旦电池电压上升 到足以使终止电流相关、DIS_LDO 的状态与 所有实际用途无关。

    只要输入功率足够、所有系统电流都应由 VBUS 提供、只有通过 BATFET 的电流应该是向电池充电的电流。 这一机制似乎独立于 SYSMIN 法规—我可能误解了您的观点;请原谅我。

    在热调节方面、我们的电路板热耦合到相对较厚的金属背板。 即使 BQ25798x 封装没有可用的散热焊盘、器件报告的芯片温度也绝不会超过110度。 在本产品的最高环境温度下长时间充电5A 期间、电流为 C。 这非常低于默认的热调节阈值(120度、 C)、因此在这种情况下、我们从未遇到过节流问题。

    感谢您提供有关降低开关频率的提示-看起来我们可以在这里提高一些效率;但是、我们的应用对高度有非常严格的限制。 因此、我们目前仅限于1 μ 1.5 MHz 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我知道您的负载在 BAT 上。  如果没有、请忽略我关于终止的评论。  MINSYS 禁用的唯一缺点是不存在为使系统在电池电量不足时启动所需的最低系统电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff -感谢您的更新;我们的负载在 VSYS 上。 我在所有方面都与您保持一致—再次感谢、祝您度过一个美好的周末!