This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:有关 BQ40Z50-R2学习周期的问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423748/bq40z50-r2-questions-about-bq40z50-r2-learning-cycle

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEMBQ40Z50、BQ25710

工具与软件:

您好:

我在 BQ40Z50-R2学习周期中遇到了一个非常令人困惑的问题:


充电前:电池通过键标志 QEN=1、VOK = 1、RDIS=0、REST=0、ITEN = 1放电。 updateStatus=0x04;


在充电阶段:有时电池已满、但未设置 FC、并且无法将 updateStatus 从0x04更新至0x05;


有时、电池最初会在100mA 充电、一段时间后停止充电。


上述问题困扰了很长时间、TI 工程师一直无法了解到底是什么原因

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    这是 Arrow Troyson。 您能帮助检查此问题吗?我们已与客户合作但仍在等待中。

    希望我们可以得到您的建议!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供尝试学习周期的 bqStudio 日志文件以及电量计设置的.gg 文件、以便我们进一步了解导致该问题的原因?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../82183171data.gg.csv你好、我已经上传了 gg 文件、请帮我看看是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0027.82183171data.gg.csv

    你好、Anthony、

    请检查此.gg 文件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!
    我再次上传了日志文件、请检查它有什么问题。谢谢!e2e.ti.com/.../reg.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的进一步检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson、Pingyu、

    抱歉、对于有关日志文件的混淆、请提供整个学习周期。 由于 Update Status 从0x04移至0x05是由发生的 QMax 更新决定的、因此我们需要查看整个学习周期、以了解发生该问题的引脚点。 我们会在同一时间浏览.gg 文件、以查看是否有任何关闭。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony。
    我尝试了另一个充电休息放电休息周期、但失败了。
    该过程如下:
    充电结束时、[FC]已置位、几个关键位标志位:QEN=1、VOK =0、RDIS=0、REST=1、ITEN=1、 updateStatus=0x04。
    主要问题是 UpdateStatus=0x04未更新为0x05。
    2.我上传了日志文件和 gg 文件:
    2.1完全放电和充电前的 gg 文件为:202410162data.gg.csv;。
    2.2充电后的 gg 文件为:202410163data.gg.csv。
    2.3充电过程中的日志文件为:reg.log;
    请帮助分析问题是什么?
    谢谢!  
    Andye2e.ti.com/.../202410162data.gg.csve2e.ti.com/.../202410163data.gg.csve2e.ti.com/.../3365.reg.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pingyu、

    感谢您发送文件。 在发送的数据中、REST 和 VOK 位的移动非常异常、因为这些位不会以下面所示的速率进行切换。 该测试是在 bq40z50EVM 还是定制 PCB 上执行? 此外、固件是否已再次刷写到器件并重试?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony。
    非常感谢您提供该指南,我们使用自己的产品系统板进行测试,我会按照您的建议重试。

    此致、

    Pingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony。
    我正在进行一个充电周期、我遇到一个非常令人困惑的问题、当我发送[GAUGE_ EN]命令时、它无法继续充电、我不知道导致这种情况的原因是什么?
    具体细节如下:
    1.充电周期前准备,清空电池(约3V 或更少),此时按键标志位:QEN=0、VOK =0、RDIS=1、REST=0、ITE=0、 updateStatus=0x00;
    2.清空电池并静置5小时后,设置[REST],此时按键标志位:QEN=0、VOK =0、RDIS=0、REST=1、ITE=0、 updateStatus=0x00;
    3.开始充电周期学习、发送[GAUGE_EN]命令、此时 KEY 标志位:QEN=1、VOK =1、RDIS=0、REST=0、ITEN=1、 updateStatus=0x04;
    我的问题是、当我执行步骤3时、功率计无法开启充电、这是为什么?
    如果我对其进行复位、它是否会导致 QMax 更新失败、从而导致周期失败?
    我已经在充电周期打开时上传了日志文件以及附件中寄存器状态的屏幕截图。
    期待您的快速回复、谢谢!

    此致、

    Pingyue2e.ti.com/.../reg2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony、另一个细节是、当 BQSTUDIO 在学习周期中运行时、左下角会显示一条错误消息"没有来自器件的确认"。 这是什么原因呢? 它会影响学习周期吗? 我上传了一张显示具体情况的屏幕截图。
    此致、
    Pingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pingyu、

    1. 充电周期前的准备、清空电池(大约3V 或更少)、此时关键标志位:QEN=0、VOK =0、RDIS=1、REST=0、ITE=0、 updateStatus=0x00;[/QUOT]

    我认为现在应在放电之前发送 GAUGE_EN 命令:

    我的问题是、当我执行步骤3时、功率计无法打开充电、这是由什么原因造成的?
    如果我重置它、它是否会导致 QMax 更新失败、从而导致循环失败?

    "Charge Current Threshold"设置为什么?电荷的电流大小是多少? 为了使电量监测计进入充电状态、需要施加大于充电电流阈值的电流。

    您好、Anthony、另一个细节是、当 BQSTUDIO 在学习周期中运行时、左下角将显示一条错误消息"No acknowledge from device"。 这是什么原因呢? 它会影响学习周期吗? 我上传了一个屏幕截图、显示了特定的

    在此期间、您是否能够读取/写入器件? 电量计的 DA 配置设置是否正确?

    此致、

    Anthony

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony。
    非常感谢您的耐心回答。 在放电→静止→充电→静止学习周期中、Updateatus=0x04已成功更新为 Updateatus=0x05。
    但在下一个放电休息会话中、休息2小时后、Updatestatus=0x05尚未成功更新为 Updateestatus=0x06。 我想问是否需要在每次释放前设置[GAUGE_EN]以便成功更新状态。
    我已经上传了 gg 文件和日志文件,您能分析一下原因是什么吗?
    此致。
    Andye2e.ti.com/.../20241021data.gg.csve2e.ti.com/.../reg1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是在下一个放电休息会话中、休息2小时后、Updatestatus=0x05尚未成功更新为 Updatestatus=0x06。 我想问是否有必要在每次更新状态成功更新时让[GAUGE_EN]设置放电前休息。

    不、这不是必需的。 只应在第一次放电时设置 GAUGE_EN。

    关于学习周期、VOK 和 REST 位的移动似乎异常、但是有些数据部分似乎无法正确读取。 您能否确认与设备的通信连接?

    在2小时周期结束之前、其余位似乎也未设置。 在此期间是否传递了待机电流?

    您能否告诉我们如何为该电池单元选择 ChemID? 是否使用了 GPCCHEM 工具?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony。
    我们可以直接从 bqStudio 工具中获取 ChemID、ID 为7166。
    我要对固件重新编程一次、然后重新启动学习周期、看看会发生什么情况?
    此致
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    请使用下面的 GPCCHEM 工具确认这与正在使用的电池尽可能匹配:

    www.ti.com/.../GPCCHEM

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Anthony。
    我已经得到了化合物 ID、最大的问题是、放电→放松(5小时)后、执行 Charge→放松时就无法充电、不知道原因是什么?
    我已经上传了特定的日志文件和配置参数的屏幕截图、请帮助我分析具体原因、谢谢。
    此致。
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2308.reg1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pingyu、

    请注意、在日志文件中似乎没有禁用充电 FET、因此电量监测计应该此时能够充电。 您能否告诉我们在此期间正在使用多大的充电电流? 它与日志文件中的先前电荷相同吗?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../reg3.logHi 、Anthony、á lez
    非常感谢您的帮助、我已找到不充电的原因、这是由于器件中的固件异常。
    学习周期步长:
    S1 (DSG)→S2 (Relax)→S3 (CHG)→S4 (Relax)→S5 (DSG)→S6 (Relax)
    我现在有一个新的问题、即当我继续执行 S5步骤时、同时 Updateatus 状态为 Updateestatus=0x05在 DISCHARGE [RDIS][RSET]设置为1期间、我认为在 DISCHARGE [RDIS]和[RSET]期间不应设置、因此它是否会导致 Updateatus=0x05不能更新为0x06?
    此致
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在放电期间再次设置 RDIS、这意味着电阻更新已由于电阻计算不当而被禁用。 发生这种情况的最常见原因是 chemID 与所使用的电池不匹配。 请使用下面的 GPCCHEM 工具为我们确认所使用的 chemID 与电芯正确匹配。

    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony。
    1.非常感谢您的帮助,我们现在已经成功完成了学习周期,并获得了 SREC 文件。
    但是、我们还遇到了另一个问题、那就是、当我们将新的 SREC 文件导入到新器件中时、我们发现 bqStudio 无法连接到器件、并且器件无法正确充电/放电、MOSFET 是否不应正常导通?
    2.在附件中完成学习周期后、我要上传 SREC 文件给您、但不支持上传格式、因此我只上传了 gg 文件给您、您能看到此固件中有任何问题吗?
    期待您的回复,非常感谢!
    Ping YUe2e.ti.com/.../4cell_5F00_1.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的平宇:

    您能否确认在将新的.srec 编程到器件中时没有中断? 是否使用了学习周期中使用的相同测试设置、以便我们可以确认是否正确设置了器件?

    此外、在对新的.srec 进行编程时、您是否可以查看 TS1引脚、以了解监测计是否正在采样、如果是、两个脉冲之间的时间长度如何?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    Anthony:您能否确认在将新.srec 编程到器件中时没有中断? 是否使用了学习周期中使用的相同测试设置、以便我们可以确认是否正确设置了器件?

    Ping Yu:首先、我确保编程没有中断设备。 这次、我特意尝试再次将 new.srec 编程到新器件中、但结果与之前相同。 编程后、新器件无法连接到 bqStudio、也无法充电或放电。 但是、我注意到一个细节、进度条在完成之前保持了几秒钟。 这是否意味着它没有完全导入? 如果是、为什么会发生这种情况? 此外、使用 new.srec 编程后、通过分析硬件电路、我发现 I2C1_SCL 的电位被拉低至0.03V。 在编程之前、I2C1_SCL 的电位正常为3.3V。 无法连接到 bqStudio 的直接原因是 I2C1_SCL 的下拉电势。 但是、I2C1_SCL 下拉电位的原因是使用 new.srec 进行编程。 我不知道到底是什么原因造成了这种情况?

    ANTHONY:另外、在对新的.srec 进行编程时、您可以示波器 TS1引脚来查看监测计是否正在采样、如果是、两个脉冲之间有多长时间?

    平宇:我还没有时间来衡量、但新的。 REC 已编程。 查看进度条可知、进度条会在大约10秒内完成。 这是否意味着它异常。

    另外、让我向大家解释一下我获取 new.srec 的过程:
    1.在学习周期前,我导出设备的原始 SREC 文件备份;
    2.完成学习周期后,导出 GG 文件;
    3.将原始 SREC 刻录到设备中,然后在学习周期结束后将 gg 文件导入设备中;
    4.编辑了更新状态=02、周期计数=0、重置 life_time、最后生成了新的。 建议;

    总的来说、您能找出问题所在吗? 期待您的回复、TKS!

    此致、
    Ping Yu


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pingyu、

    首先、我要确保编程没有中断设备。 这次、我特意尝试再次将 new.srec 编程到新器件中、但结果与之前相同。 编程后、新器件无法连接到 bqStudio、也无法充电或放电。 但是、我注意到一个细节、进度条在完成之前保持了几秒钟。 这是否意味着它没有完全导入? 如果是、为什么会发生这种情况?

    只要 bqStudio 显示编程已成功完成消息、我就认为.srec 没有被中断。  

    [报价 userid="626540" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423748/bq40z50-r2-questions-about-bq40z50-r2-learning-cycle/5528080 #5528080"]此外、通过 new.srec 编程后、我通过分析硬件电路发现 I2C1_SCL 的电势被下拉至0.03V。 在编程之前、I2C1_SCL 的电位正常为3.3V。 无法连接到 bqStudio 的直接原因是 I2C1_SCL 的下拉电势。 [报价]

    如果器件完成了上电复位、是否仍然会发生这种情况? 如果移除电源、则编程的.srec 所有信息仍应位于器件上、因此请确认该线路是否仍被下拉。

    我还没有时间测量,但新的。 REC 已编程。 查看进度条可知、进度条会在大约10秒内完成。 这是否意味着它异常。

    如有此信息、请告知我们。 这样、我们就可以看到测量仪表目前处于何种模式。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!
    我现在知道真正的原因、是因为 BQ40Z50进入了关断模式、但我无法找到哪个保护触发了关断模式。 我尝试充电以释放关断模式、但仍然无法正常工作。 我尝试了其他方法,但它们也不起作用。 最后、我只能替换 BQ40Z50芯片。 除了换芯片、能否提供一种解除停机模式的方法?
    此外、我想问一下 BQ40Z50-R2是否可以监测器件的电池寿命。 如果是、我可以在哪里找到它? 谢谢你。
    此致
    Pingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的平宇:

    如果 PACK 引脚上的电压大于 Vstartup 值、器件应退出 SHUTDOWN 模式。  

    Bq40z50-R2可以通过运行状况值来监测电池寿命。 更多有关这方面的信息、请参阅 bq40z50-R2 TRM 的第6.7节。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubk0b/sluubk0b.pdf?ts = 17322918733&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z50-R2 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Anthony、您好!
    1.继续讨论上次讨论的问题:进入 SHUTDOWN 模式后无法恢复 BQ40Z50。
    我已经确定了 BQ40Z50进入 SHUTDOWN 模式的原因:对新固件进行编程时、该器件未安装电池、导致 BQ40Z50无法检测到电池并进入 SHUTDOWN 模式、从而导致 BQ40Z50和 bqStudio 无法通信。
    但是、按照"PACK 引脚电压>Vstartup"指示并向 PACK 施加8.4V 电压、BQ40Z50仍无法返回正常模式。 目前、我尝试将其恢复到正常模式的唯一方法是用新的 BQ40Z50芯片替换。 您能否帮助分析和确认 bq40z50-R2技术参考中的方法是否可以解决上述情况?
      
    e2e.ti.com/.../3581.reg.loge2e.ti.com/.../3652.4cell_5F00_1.gg.csv

    2.另一个问题是当我编程固件完成新器件的学习循环时发现充电效率很慢 插上电源时、电池电量计显示设备一直在以130mA 的速率充电、这显然是异常的。 如何设置充电速率? 这是 BQ40Z50自动调节控制吗?
    我已在充电过程中上传日志文件和 GG 文件到附件。 您能否分析一下是否存在任何配置问题?

    此致
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    [报价 userid="626540" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423748/bq40z50-r2-questions-about-bq40z50-r2-learning-cycle/5540739 #5540739"]但是、按照您关于"PACK 引脚电压>Vstartup"的指示并向 PACK 施加8.4V 电压后、BQ40Z50仍无法返回正常模式。 目前、我尝试将其恢复到正常模式的唯一方法是用新的 BQ40Z50芯片替换。 您能否帮助分析和确认 bq40z50-R2技术参考中的方法是否可以解决上述情况?[/QUOT]

    只是为了确认、此时施加的电压大于 Vstartup、是否有电池或电源连接到了器件? 到达 BAT 引脚的是正确的电源吗?

    另一个问题是、当我对固件进行编程以针对新设备完成学习周期时、我发现充电效率非常慢。 插上电源时、电池电量计显示设备一直在以130mA 的速率充电、这显然是异常的。 如何设置充电速率? 这是 BQ40Z50自动调节控制吗?

    这里如何尝试充电? 是否有充电器 IC 连接到 PACK 连接?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、您好!
    但是、按照"PACK 引脚电压>Vstartup"指示并向 PACK 施加8.4V 电压、BQ40Z50仍无法返回正常模式。 目前、我尝试将其恢复到正常模式的唯一方法是用新的 BQ40Z50芯片替换。 您能否帮助分析和确认 bq40z50-R2技术参考中的方法是否可以解决上述情况?
    Anthony 说:
    只是为了确认、此时施加的电压大于 Vstartup、是否有电池或电源连接到了器件? 到达 BAT 引脚的是正确的电源吗?
    徐平宇说:
    此时、器件同时连接到电池和外部电源、测得的电池 BAT 引脚电压为7.8V。
    另一个问题是、当我对固件进行编程以在新器件上完成学习周期时、我发现充电效率很慢。 插上电源时、电池电量计显示设备一直在以130mA 的速率充电、这显然是异常的。 如何设置充电速率? 这是 BQ40Z50自动调节控制吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    此时、设备同时连接电池和外部电源、测得的电池 BAT 引脚电压为7.8V。

    明白了、这是否要通过 bqStudio 进行检查? 如果断开器件电源并重新接通、是否有任何差异?

    我正在使用适配器电源为设备充电、并已确认已连接充电器 IC 和电池组。

    bq40z50不应更改 PACK 连接上施加的电流。 我认为这与充电器有关。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony
      Anthony 说:
    明白了、这是否要通过 bqStudio 进行检查? 如果断开器件电源并重新接通、是否有任何差异?

    如果器件断电并重新接通电源、BQ40Z50和 bqStdudio 之间仍然没有通信。 现在遇到的异常是:"在对 BQ40Z50的新固件进行编程时、只要器件未配备电池、它就会进入关断模式并且无法恢复。 我目前唯一想要恢复正常的方法就是用新的 BQ40Z50芯片代替 BQ40Z50芯片。 你是否没有遇到这样的情况?

    2.现在我们遇到了一个新的异常。 我们的器件设计有2节电池。 当电池电压约为2600mV 时、如随附的屏幕截图所示、便会设置 XCHG 标志、而 CHG 标志则设置为零。 这是否意味着充电被禁用、导致无法充电? 当我插入适配器电源进行充电时、寄存器保持不变、无法充电。 我认为、当电池进入低电压状态时、当连接到电源时、器件应自动进入充电状态、但它从不会进入充电状态、也无法恢复。 我不知道为什么是这样吗? 我确认充电器电源正常。

    此致
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我已经附加了相关的保护设置。 电池的低电压是否触发了保护机制、从而导致无法为?充电

    您能否帮助分析设置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    1.如果移除器件电源并重新接通电源、BQ40Z50和 bqStdudio 之间仍然没有通信。 现在遇到的异常是:"在对 BQ40Z50的新固件进行编程时、只要器件未配备电池、它就会进入关断模式并且无法恢复。 我目前唯一想要恢复正常的方法就是用新的 BQ40Z50芯片代替 BQ40Z50芯片。 您是否未遇到此类问题?

    当将任何.srec 编程到器件中时、或者就在对拉黄金.srec 进行编程时、是否会发生这种情况? 您能否共享导出的.srec、以便我们从这边进行检查?

    2.现在我们遇到了一个新的异常。 我们的器件设计有2节电池。 当电池电压约为2600mV 时、如随附的屏幕截图所示、便会设置 XCHG 标志、而 CHG 标志则设置为零。 这是否意味着充电被禁用、导致无法充电? 当我插入适配器电源进行充电时、寄存器保持不变、无法充电。 我认为、当电池进入低电压状态时、当连接到电源时、器件应自动进入充电状态、但它从不会进入充电状态、也无法恢复。 我不知道为什么是这样吗? 我确认充电器电源正常。
    [报价]

    在图像中,是否可以在屏幕下方显示 SafetyStatus()和 PFStatus 寄存器或在发生时记录日志? 这样我们可以更好地了解禁用充电 FET 的方法。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    Anthony 说:

    当将任何.srec 编程到器件中时、或者就在对拉黄金.srec 进行编程时、是否会发生这种情况? 您能否共享导出的.srec、以便我们从这边进行检查?

    不仅仅是金色的。 REC、也是其他的。 REC 文件可能会遇到这种情况。 因为黄金。 REC 文件格式不支持上传、我已将其转换为 TXT 格式并发送给您。 您能检查问题出在哪里吗?

    e2e.ti.com/.../SREC_5F00_20241105_5F00_4cell.txt

    Anthony 说:

    在图像中,是否可以在屏幕下方显示 SafetyStatus()和 PFStatus 寄存器或在发生时记录日志? 这样我们可以更好地了解禁用充电 FET 的方法。

    关于充电异常的记录、今天有一个例外、记录丢失了。 我下次会再发送给您。 此外、关于 SafetyStatus ()和 PFStatus 寄存器的状态、我录制了一段视频和一段屏幕截图。 屏幕截图上标记的 IN 标志被设置、然后充电停止。 请分析问题所在的位置?

    此致、

    Andy

     e2e.ti.com/.../VID_5F00_20241205_5F00_142726.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    不仅仅是黄金。 REC、也是其他的。 REC 文件可能会遇到这种情况。 因为黄金。 REC 文件格式不支持上传、我已将其转换为 TXT 格式并发送给您。 您能否检查问题所在的位置?

    感谢您发送本视频、我成功地将其编程到了我们的一个器件、断电后进入 SHUTDOWN 模式、顺利退出。 基于此、我不认为这是.srec 文件的问题。  

    "对 BQ40Z50的新固件进行编程时、只要设备未配备电池、它就会进入关断模式并且无法恢复。

    我对这种说法仍然有些不清楚。 如果器件未连接电池、则由于 BAT Voltage、它将始终进入 SHUTDOWN 模式而不会退出。

    关于充电停止、似乎触发了 PCHGC 保护、进而禁用充电、因为在以下跳闸操作中[XCHG]= 1:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!
    1."对 BQ40Z50的新固件进行编程时、只要器件未配备电池、它就会进入关断模式并且无法恢复。"


    这意味着、在对 BQ40Z50的新固件进行编程时、如果器件未连接到电池(即 BQ40Z50未连接到电池)、在编程过程中、BQ40Z50将进入关断模式并且无法恢复。

    Anthony 说:

    关于充电停止、似乎触发了 PCHGC 保护、进而禁用充电、因为在下面的跳闸操作中[XCHG]= 1

    在这种情况下、在以大约130mA 的速率充电一段时间后、PCHGC 保护将退出、直到电池充电至3000mV 左右、此时器件将不再充电。 充电停止的原因让我感到不解。 通常情况下、充电器应继续充电、直到充满电。 我已向您发送了充电过程日志、请通过日志查看具体原因。

    e2e.ti.com/.../1050.reg.log

    • 我还有一个关于 BQ25710的问题、即当通过 USB_C 接口供电时、需要将器件复位一次才能启动。 通常、当我连接 VBUS 电源时、器件应该启动。 这是否与 BQ25710的配置有关? 我将向您提供器件电源部分的设计图、供您参考、包括 BQ40Z50的整体电路设计是否合理?
    • e2e.ti.com/.../300VT_5F00_MAINPOWER_5F00_sch.pdf

    此致、
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    这意味着在对 BQ40Z50的新固件进行编程时、如果设备未连接到电池、即 BQ40Z50未连接到电池、则在编程过程中、BQ40Z50将进入关断模式并且无法恢复。

    明白、在编程时必须为监测计通电。  如果 在未加电的情况下完成编程、我认为我们不会评估器件。

    [报价 userid="626540" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423748/bq40z50-r2-questions-about-bq40z50-r2-learning-cycle/5553497 #5553497"]在这种情况下、以大约130mA 的速率充电一段时间后、PCHGC 保护将退出、直到电池充电至3000mV 左右、此时设备将不再充电。 充电停止的原因让我感到不解。 通常情况下、充电器应继续充电、直到充满电。 我已向您发送了收费流程的日志、请通过日志检查具体原因。

    感谢您分享日志。 在查看该信息时、我没有看到基于 SafetyStatus 寄存器值的 PCHGC 保护触发器。 您是否有关于触发点的日志、以便我们可以看到充电 FET 被禁用的原因?

    [报价 userid="626540" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423748/bq40z50-r2-questions-about-bq40z50-r2-learning-cycle/5553497 #5553497"]关于 BQ25710的另一个问题是、当我通过 USB_C 接口供电时、需要将器件复位一次才能启动此问题。 通常、当我连接 VBUS 电源时、器件应该启动。 这是否与 BQ25710的配置有关? 我将向您提供器件电源部分的设计图供您参考、包括 BQ40Z50的整体电路设计是否合理?

    请在 BQ25710上发布新主题、以便我们的充电器团队成员提供见解。 此时我将进入原理图的 bq40z50部分。

    此致、

    Anthony