主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 GPCCHEM、 BQ40Z50、BQ25710
工具与软件:
您好:
我在 BQ40Z50-R2学习周期中遇到了一个非常令人困惑的问题:
充电前:电池通过键标志 QEN=1、VOK = 1、RDIS=0、REST=0、ITEN = 1放电。 updateStatus=0x04;
在充电阶段:有时电池已满、但未设置 FC、并且无法将 updateStatus 从0x04更新至0x05;
有时、电池最初会在100mA 充电、一段时间后停止充电。
上述问题困扰了很长时间、TI 工程师一直无法了解到底是什么原因
谢谢!








您好、Anthony。 

、Anthony、á lez