请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27212 工具与软件:
您好!
我的客户使用的是 UCC27212、并面临一个问题。 当上部栅极导通时、HO 无法达到12V、因此在增大栅极驱动电压期间会出现压降。 如波形所示、黄色是 HO 波形、绿色是 LO 波形。 HO 最高只能达到约9V。 原理图如下、他们已尝试将 Cboot 从100nF 更改为470nF、但没有重大变化。
是否有任何其他原因可能导致此问题、以及有任何建议可以解决此问题?


BR、
制造商