This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:欠压锁定

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447343/lm5022-under-voltage-lockout

器件型号:LM5022

工具与软件:

各位同事、大家好!

我的客户 在我们的设计中将 LM5022用作升压转换器:

似乎、LM5022的内部欠压锁定工作不正常。

如果 Vcc 引脚上的电源电压在~4.6V 至5V 之间、稳压器输出100%占空比、从而将升压开关和主电源短路。 在4.6V 时、它按预期进入欠压锁定。 超过5V 时、稳压器工作正常。

我们从单独的电源轨为 Vcc 引脚供电、因此 UVLO 引脚用于监控主电源路径。

我有一些测量数据:

  • 绿色:Vcc 引脚上的电压
  • 蓝色:由 LM5022控制的 MOSFET 的栅极信号
  • 黄色:主电源电流 à 尖峰表示升压稳压器进入短路状态

这是已知行为吗?

谢谢!

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daria、  

    感谢您通过 e2e 联系我们。  

    您假设您为 VCC 使用外部电源。  

    如何连接 VIN 引脚?  

    VIN 电压是多少?  

    根据规范、外部馈电电压 Ln VCC 的电压范围必须介于7.5V 至14V 之间。  

    另见。 在 VIN 引脚上为6V 时、最小 VCC 电压将为5V。   

    因此、VCC 引脚上任何低于5V 的电压都超出规格、必须避免出现这种情况。  

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    VIN 电压的标称值为12V、因此在规格范围内。 VIN 和 Vcc 相互连接且连接的电压为12V。

    所述问题发生在12V PSU 断电期间、因为在特定的时间窗口内 LM5022的行为会导致主电源电路短路。

    我们不要求 LM5022在低于5V 的电压下工作。 但它不应进入各种状态、如果在 VCC VIN/VIN 上的12V 电源关闭、会导致升压转换器损坏。

    谢谢!

    Daria  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daria、

    感谢您的反馈。
    哈利今天不在办公室,所以我会发送一个答复。
    正如他已经说过的、我假设器件在此断电期间不符合规格运行、这会导致异常行为和 FET 击穿谷。

    我们通常建议设置 UVLO 阈值、以便在电源降至 该电平时器件关断。
    您提到过、您使用 UVLO 引脚来监控电源路径。 该引脚通常从设置关断阈值的电源路径连接到分压器。 此方法对您的设计是否可行?

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    它们使用以下配置:

     

    如果28V 保持有效且12V 被关闭、将发生所描述的错误。

    使用的 UVLO 引脚电压 für 28V。 如果我们将其用于12V 电源、则没有适用于28V 的欠压锁定。

    • 对于 Vcc 和 Vin、我们必须依靠 LM5022的内部欠压锁定功能

    谢谢!

    Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daria、

    如前所述、此行为不是误差、LM5022只是在规格之外运行。
    因此、在这种情况下尝试理解或重现确切行为都没有意义。

    与较新的器件不同、LM5022不在 Vin 引脚上提供额外的内部欠压锁定
    这就需要对 UVLO 引脚上的外部分压器进行适当设置。
    预计这会在 Vin 引脚(和 VCC 引脚)上的电压降至低于必要的电平之前禁用转换器。

    在您的应用中、情况并非如此。 内部逻辑在超出规格的情况下运行、并可以显示任何未定义的行为、例如永久导通 FET。

    为什么要将 VCC 连接到 Vin 并绕过内部稳压器? VIN 的额定电压高达60V。

    为什么您完全需要独立的12V PSU?
    您是否希望在28V 电源降至7V 以下时开始升压或保持升压?
    或者、您是否要将这些12V 用作升压级的启用/禁用信号?

    在任何情况下、与 Vin 和 UVLO 的外部连接的使用方式都应不同。

    本信函以及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且遵守 TI 的重要声明: www.ti.com/.../important-notice.shtml

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    请参阅以下内容:

    我们使用外部12V 电源来降低 LM5022内的功率耗散。 直接连接到28V 会导致 LM5022内部的功耗过高。

     

    数据表中描述了 VIN 和 VCC 之间的连接(第7.3.1章):

    此外、还指定了内部 VCC 引脚上的欠压锁定:

     

    根据上述规格、在4.7V (下降)和7.5V 之间、未指定 IC。 但我不会期望出现此类行为、因为每次断电周期都会达到上述的电压范围。

     因此、如果以某种方式修改电路、则建议存在两个欠压锁定:

    • 一个来自28V
    • 一个来自12V

    当其中一个被触发时、应该通过 UVLO 引脚禁用 IC?

    谢谢!

    Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daria、

    同样、外部 UVLO 电路(分压器)的设计方式必须确保控制器在电源电压降至指定范围之前关断。
    因此、最好是 UVLO 取决于控制器 IC 的电源。

    此外、如果功率耗散是造成这种情况的唯一原因、我认为单独的12V 电源没有任何意义。

    如果您担心控制器 IC 的功率损耗可能过高、我可以理解您需要分配损耗。
    但我不会为此使用单独的独立电源。

    相反、我会使用一些小型外部元件来生成较低的电源电压(约8V)。
    然后将这个降低的电源电压馈送到 Vin 引脚、并相应地计算 UVLO 引脚的分压器。
    在这种情况下、我不会绕过内部稳压器。

    这样、一切都直接取决于一个公共电源电压

    以下是实现此操作的示例(具有不同的电压):


    本信函以及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且遵守 TI 的重要声明: http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml

    此致
    哈利