请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25660 工具与软件:
您好!
对于突发模式编程、我看到数据表中的这个表:

我想禁用突发模式、查看该表、我假设:
2.41V > VLA-VLLB≥2.185V
但是、查看数据表底部的应用手册(第57-58页)、我看到:

这意味着要禁用突发模式: 2.185V > VLA-VLLB > 1.754V
您能为这些模式提供一个清晰的最小值、典型值和最大值表吗? (尤其是禁用突发模式时)
谢谢你。
此致、
Ahmad