This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:它是否可以同时具有 USB2.0、显示端口和240W PD?

Guru**** 2515125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448128/tps26750-is-it-possible-for-it-to-have-usb2-0-display-port-and-240w-pd-at-the-same-time

器件型号:TPS26750

工具与软件:

TPS26750的参考方框图似乎能够同时提供240W PD、并将 D+/D-(或监控流程)用于 USB 2.0以及 USB3.0 (SS)的 TX/RX 对从主机 MCU 传递到 USB-C 连接器。

我想知道是否可以实现 DisplayPort 交替模式、这样 用于 USB3.0 和 SBUX (最初用于液体检测)的 TX/RX 对就会成为 DisplayPort 线路。 (DP 信号来自 MCU)。 这是您正在处理的东西吗? 不久的将来、我能否看到 TPS26750这种型号?

 

EPR 240W (48V5A) PD 是 我的必备电源、因为我的电源是24V。

BTW、为何需要将 TPS26750上的 GPIO 连接至 D+/D-(USB2)、SSTX/RX 对(USB3)线路? 您能否不让这些信号绕过 PD 控制器、直接从 MCU 转至 USB-C 连接器? 我想这与 USB 标准合规性有关吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、TPS26750不支持 DisplayPort 等视频交替模式。 目前、我们没有计划向 TPS26750添加该功能、也没有计划发布支持 EPR 和 DisplayPort 的新器件。  

    对于 USB 线路、如果您使用的是 USB3数据线路、则需要使其通过多路复用器进行路由、因为连接器的方向会影响信号 路由。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的回答。  

    这是否意味着市场上的任何公司目前都没有适用于 EPR 和 DisplayPort 的解决方案? 我能想到的唯一解决方案是使用 USB-C 转 DisplayPort 转接驱动器、该驱动器必须与 ATL 模式兼容的 PD 控制器一起使用、因为交替模式配置是通过由 PD 控制器控制的 CCX 线完成的。

    可以使用两个控制器完全分离 PD 和 DisplayPort 的操作吗? (支持交替模式的 PD 控制器 IC 和 USB-C 控制器 IC)

    只是想在这里得到一些希望,到目前为止,我看到这两个操作似乎有因果关系。

    谢谢!

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着目前市场上的任何公司都没有针对 EPR 和 DisplayPort 的解决方案? [报价]

    目前、这是正确的。 没有公开发布的器件可以支持两者。  

    您能否使用两个控制器完全分离 PD 和 DisplayPort 的运行? [报价]

    很遗憾、不能。 协商 CC 引脚上的两个操作、不能将两个 PD 控制器连接到同一个 USB-C 连接器。  

    [/quote]