工具与软件:
TPS26750的参考方框图似乎能够同时提供240W PD、并将 D+/D-(或监控流程)用于 USB 2.0以及 USB3.0 (SS)的 TX/RX 对从主机 MCU 传递到 USB-C 连接器。
我想知道是否可以实现 DisplayPort 交替模式、这样 用于 USB3.0 和 SBUX (最初用于液体检测)的 TX/RX 对就会成为 DisplayPort 线路。 (DP 信号来自 MCU)。 这是您正在处理的东西吗? 不久的将来、我能否看到 TPS26750这种型号?
EPR 240W (48V5A) PD 是 我的必备电源、因为我的电源是24V。
BTW、为何需要将 TPS26750上的 GPIO 连接至 D+/D-(USB2)、SSTX/RX 对(USB3)线路? 您能否不让这些信号绕过 PD 控制器、直接从 MCU 转至 USB-C 连接器? 我想这与 USB 标准合规性有关吗?