This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:初级侧 MOSFET VDS 尖峰

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448514/ucc2897a-primary-side-mosfet-vds-spike

器件型号:UCC2897A

工具与软件:

大家好、团队成员:

开启、Q36第一个 PWM 具有187V 尖峰(图片见 C2)

56V 输入电压、12V 输出、  1A 输出负载

为什么会有这样的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要检查导致此高电压的部分电路。  

    -一种可能的情况是电感器初始瞬态,您可以尝试将电感器短接以查看是否可以降低高电压 VDS。 第一个脉冲的电感器将承载负载电流和次级侧电容器电流、因此其第一个脉冲的峰值电流将大于以下脉冲、然后产生更高的电压 V = Ldi/dt   

    -测量电感器右侧的电容器电压以及 VDS、查看电容器是否也具有此高电压  

    -测量变压器次级侧绕组电压以及 Vds ,看看次级侧是否会导致高 Vds。