主题中讨论的其他器件: LM5156
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
关于 LM5022隔离反激式设计、我有几个问题:
1. COMP 引脚有一个1.4V 的内部偏移量,但数据表7.3.5提到:" PWM 比较器的极性使得 COMP 引脚上的0V 导致控制器输出上的占空比为零。" 这是真的吗? COMP 处的0V 意味着内部 PWM 发生器为-1.4V 除以3。
2.隔离型反激式设计所需的 COMP 电压变化范围是多少? 占空比是否与 COMP 电压成正比?
3. COMP 通过5k Ω 电阻器在内部上拉至5V。 内部5V 基准的电流限制是什么?
4.在隔离反激式设计中、由于 FB 接地、是否 从5V 基准汲取了任何额外的偏置/漏电流? 或任何其他电流源来光电 Ic 电流?
谢谢
新生儿