This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022隔离反激式设计问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447935/lm5022-lm5022-isolated-flyback-design-questions

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5156

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

关于 LM5022隔离反激式设计、我有几个问题:

1. COMP 引脚有一个1.4V 的内部偏移量,但数据表7.3.5提到:" PWM 比较器的极性使得 COMP 引脚上的0V 导致控制器输出上的占空比为零。" 这是真的吗? COMP 处的0V 意味着内部 PWM 发生器为-1.4V 除以3。

2.隔离型反激式设计所需的 COMP 电压变化范围是多少? 占空比是否与 COMP 电压成正比?

3. COMP 通过5k Ω 电阻器在内部上拉至5V。 内部5V 基准的电流限制是什么?

4.在隔离反激式设计中、由于 FB 接地、是否 从5V 基准汲取了任何额外的偏置/漏电流? 或任何其他电流源来光电 Ic 电流?

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    1.产品说明书显示了内部结构的方框图。 在这里、您可以看到1.4V 的偏移。

    电气特性中给出了 COMP 的其他规格。

    应正确的是、如果 COMP 接地(0V)、则占空比应为0%。

    2.如果 FB 对 GND 短路、则占空比取决于 COMP 电压电平。 更高的 COMP 水平会产生更大的占空比、但 OCP 或最大导通时间等保护仍然有效、并且可能会限制占空比。

    3.根据产品说明书,COMP 引脚短路电流为1.1mA 典型值。

    4.我知道、COMP 引脚上没有其它的内部上拉源。


    您会在我们的资源库中找到大量反激式参考设计、应该会有所帮助。
    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=lm5022

    如果您还处在设计的初级阶段、但器件选择不是最终阶段、我还建议切换到 LM5156器件、因为它比 LM5022更现代、并具有改进的功能。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    谢谢。 是否有公式可用于根据给定的 VIN/COMP 387IOUT/变压器参数计算 VOUT 引脚电压?

    这是为了评估此类条件下的光耦合器寿命。

    谢谢。

    新生儿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    遗憾的是、没有为 COMP 引脚电压提供公式。
    但是、应该可以根据 VIN、VOUT、IOUT 和变压器的参数计算预期占空比。
    由于 COMP 引脚电压电平与 PWM 占空比相关、因此这应该是定义光耦合器预期工作条件的理想方法。

    此致、
    Niklas