请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61070A 工具与软件:
您好!
在本主题中、我们提到不建议在电源轨或 GND 上使用交叉连接:
"交叉连接"是什么意思?
而且我的设计空间非常小。
一般原则是在尽可能靠近 VIN 引脚的位置添加100nF 电容。
该 IC 的参考设计中没有对此进行说明。 对于大多数应用而言、仅10uF 就足够了。
此 IC 省去100nF 是安全的吗、或者它是否仍然有用?
非常感谢。
此致
Daniel