Thread 中讨论的其他器件: LM70660、LM5148、 LM5085、LM5137
工具与软件:
嘿、降压稳压器团队、
我有一位客户 在新设计中评估了 LM706A0、并且在尝试根据以下输入/输出条件生成和仿真设计时遇到错误:
- 输入范围:42V - 57.4V
- 输出电压:24V (10A)
该误差表明设计因相位裕度而不稳定。 对于此器件是否支持给定的应用、或者 WEBENCH 模型存在问题、您能否提供相关指导?
如果您的产品系列中还有其他器件更适合这些电源条件、我们也乐意听取您的建议。
此致、
Matt Calvo