This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM706A0:WEBENCH 设计中的稳定性错误

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5137, LM706A0, LM70660, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447081/lm706a0-stability-errors-with-webench-design

器件型号:LM706A0
Thread 中讨论的其他器件: LM70660、LM5148、 LM5085、LM5137

工具与软件:

嘿、降压稳压器团队、

我有一位客户 在新设计中评估了 LM706A0、并且在尝试根据以下输入/输出条件生成和仿真设计时遇到错误:

  • 输入范围:42V - 57.4V
  • 输出电压:24V (10A)

该误差表明设计因相位裕度而不稳定。 对于此器件是否支持给定的应用、或者 WEBENCH 模型存在问题、您能否提供相关指导?

如果您的产品系列中还有其他器件更适合这些电源条件、我们也乐意听取您的建议。

此致、

Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    您是否可以通过点击"已解决"关闭此主题、因为现在正在通过内部电子邮件进行对话。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben、

    我特意将此技术用例问题发布在此页面上、以便我的客户和我能够通过此渠道协作从您的团队获得支持。 我的客户无法查看我们的内部电子邮件主题、因此使用该主题进行设计讨论是让他们直接获得团队支持的更有效方法。

    我将继续回复您的电子邮件并将您的回复转发给客户、但我也想继续在此处进行技术跟进、以便我的客户也可以参与其中。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了清楚起见、我将原始问题的答案粘贴在下面:

    来自 降压稳压器团队:

    即使对于散热器、24V 下的10A 电流也会产生很大的功率。 它也许可以使用大型散热器、但我建议使用两个 LM70660 (多相)来降低热性能。  WEBENCH 未损坏。 10A 器件的预期目标是将输出电压限制为5V。 只要超过5V、WEBENCH 就会输出错误。  

    我和我的客户将在此处报告有关上述建议的任何技术跟进问题!

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的澄清。 请随时关注我们。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,马特!

    如果可以更新 WEBENCH 来报告正确的错误-不支持输出电压> 5V 之类的错误、而不是误导性错误、将会很有帮助。  也最好更新 LM706x0数据表、以便在第5.3节"建议运行条件"中的表中反映 LM706A0器件的这一点。  以及 LM70XX0快速入门计算器电子表格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WEBENCH 无法报告建议用例不受支持。 我已经向 WEBENCH 团队提出过这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben、

    感谢您的帮助! 我们还会回答几个后续问题:

    • 知道 WEBENCH 无法报告这些详细信息。 需要更新的方面...您是否认为 应更新 LM706A0数据表和计算器电子表格以便更清楚地传达此器件的预期目标是将输出电压限制为5V 这一事实? ROC 表和其他配套资料中的此类澄清可能会帮助可能遇到同样情况的其他客户
    • 我们愿意考虑使用2个 LM70660s、但我们也想知道、考虑使用一个具有外部 MOSFET 的更为传统的控制器以便直接散热是否有意义。 对于此处的权衡、您有什么建议吗?对于无集成式 FET 的控制器、您有什么建议是最好考虑的?

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    了解 WEBENCH 无法报告这些详细信息。 需要更新的方面...您是否认为 应更新 LM706A0数据表和计算器电子表格以便更清楚地传达此器件的预期目标是将输出电压限制为5V 这一事实? ROC 表和其他配套资料中的此类澄清可能会帮助可能遇到同样情况的其他客户[/QUOT]

    数据表中有一个部分(7.1.3.1降额曲线) 显示了输出电流与环境 温度间的关系。 根据条件、器件将在高达10A 的电流下运行、但必须采取额外的措施、例如冷却、通风、PCB 的更低热阻或在 IC 上添加散热器、以 确保结温不会达到150°C。 我在上面提到的器件旨在以3.3V 或5V 的输出运行、假设没有额外的冷却、并且在高于85°C 的环境温度下运行。  

    [报价 userid="268353" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447081/lm706a0-stability-errors-with-webench-design/5558833 #5558833"]我们愿意考虑使用2倍 LM70660s、但我们还想知道是否还可以考虑使用具有外部 MOSFET 的更为传统的控制器以便直接散热。 对于此处的权衡、您有什么建议吗?对于没有集成式 FET 的控制器、您有什么建议是最好考虑的?[/QUOT]

    如果讨论的是控制器的使用、我会开始新的主题。 对于控制器和转换器之间的权衡、几个月前发布了一份应用手册。 请参阅以下链接:

    https://www.ti.com/lit/an/snvaaa7/snvaaa7.pdf

    我认为、我会研究 LM5148、LM5137或 LM5085。