This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:需要使用 DAC 控制输出电压

Guru**** 2512525 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448865/lm5155-need-to-control-the-output-voltage-using-dac

器件型号:LM5155

工具与软件:

您好!

我将使用 LM5155设计高电压电源。 以下是规格、

  • Inpit 电压:5.5V
  • 输出电压:-+60V 和-60V
  • 电流:- 25mA

我已在 TINA 软件中运行仿真并获得预期结果。

下面是参考设计使用的原理图。

我希望将电压从+/-60V 更改为+/-35V。

选项1:  

我读到、使用 DAC 可以改变电压、但 使用 DAC 会遇到一些问题、如下所述。

  1. 使用 DAC 时、安装了 R11和 C14、但 R8和 R13如何、它们是保持原样还是删除?
  2. 控制60V 至35VOUT 的 DAC 电压范围是多少?

选项2:  

我是否应该使用下图所述的数字电位器? 如果是、

  1. 将输出电压从+/-60V 更改为+/-35V OUT 时、电位计的值是多少?

请提供您对这两个选项的建议/意见。

此致、

Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    方案1和2都是可行的办法。
    但是、不建议移除或修改 R8电阻。 这是与输出的直接连接、也是调节环路的一部分。
    对于电位器方法、建议通过调整低侧电阻来更改分压比。
    对于 DAC 方法、您可以保持 R8/R13电阻器不变、只需通过顶部的 R11添加 DAC 信号。
    要计算所需的注入信号、您可以使用计算器、例如我们的功率级设计器:
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Niklas、

    感谢您的回答。

    Reghards、

    Alpesh