请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5155 工具与软件:
您好!
我将使用 LM5155设计高电压电源。 以下是规格、
- Inpit 电压:5.5V
- 输出电压:-+60V 和-60V
- 电流:- 25mA
我已在 TINA 软件中运行仿真并获得预期结果。
下面是参考设计使用的原理图。

我希望将电压从+/-60V 更改为+/-35V。
选项1:
我读到、使用 DAC 可以改变电压、但 使用 DAC 会遇到一些问题、如下所述。
- 使用 DAC 时、安装了 R11和 C14、但 R8和 R13如何、它们是保持原样还是删除?
- 控制60V 至35VOUT 的 DAC 电压范围是多少?
选项2:
我是否应该使用下图所述的数字电位器? 如果是、

- 将输出电压从+/-60V 更改为+/-35V OUT 时、电位计的值是多少?
请提供您对这两个选项的建议/意见。
此致、
Alpesh