This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61201:连接 ESP32时、电压降至1.465V、电压快速耗尽

Guru**** 2381580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443734/tps61201-voltage-drops-to-1-465v-and-rapid-battery-drain-when-connecting-esp32

器件型号:TPS61201

工具与软件:

我有一个 TPS61201、它满足所有设计要求。 在未连接负载时、它输出正确的3.3V 电压。 但当我将适配器连接到 ESP32时、电压降至1.465V、电池电压在几秒钟内快速耗尽。

我已附上原理图和元件布局供您参考。 如果设计、连接有任何问题、或者 TPS61201不适合此系统、需要说明的是、除了 ESP32外、该系统还包含 MAX6675、RGB LED 和按钮。

我期待您的迅速响应、并提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ricard:

    您可以用 salida 背面的负载电流来检查吗? 我高度认为它是电流限制保护的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白您对电流限制问题的理解。 当 ESP32的电流超过设定的限值时、输出电压可能会降至3.3V 以下。

    目前、我在附近没有万用表、但考虑到这种情况、您会建议哪种解决方案? 我应该更换电感器、电源管理组件还是其他组件? 我的电路中的电感器是 Coilcraft LPS4012-222MRC。

    提前非常感谢您的答复;它将会提供很大的帮助。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我已将 ESP32配置为"深度睡眠"电源模式、在该模式下、电流消耗应该非常低、但 TPS61201仍提供1.45V、而不是3.3V。 但是、当我使用其电阻器将它连接到 LED 时、它会正常工作、提供3.3V。 您知道问题可能出在哪里吗? 应该注意的是、无论我使用 ESP32 DevKit 还是 ESP32清扫器、都会出现此问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以使用振荡器扫描  ESP32负载的波形 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于持续时间较长,我会关闭这个主题,如果你有进一步的更新,请通过消息与我联系。