This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS754:请验证我的以下原理图

Guru**** 2381800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448121/tps754-please-verify-my-below-schematics

器件型号:TPS754

工具与软件:

在我的稳压器中、输入电压为3.3V、所需的输出电压为1.8V。 请仔细阅读我的原理图并提供反馈

谢谢。此致

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您问这个问题。 请允许我在1-2个工作日内回复您。

    此致、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    您能否验证 TPS75433QPWP 的原理图?

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    我已经查看了 U36的原理图、下面是我的评论:

    所有元件都已标记为 DNP、但我假设您按照原理图放置所有元件。

    1. cout:cout 明显高于 Cin。 因此、当器件启动时、由于浪涌电流较高、器件可能会进入电流限制状态。 请注意这一点。

    COUT ESR:请遵循数据表第15页有关输出电容 ESR 的建议。

    3.感应(引脚7):由于这是固定器件、因此引脚7是感应引脚。 请参阅数据表中的以下建议

    此致、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您的反馈。

    此致、

    Abhishek