This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:5V 输出的最小输入

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448475/lmr36503-q1-minimum-input-for-5v-output

器件型号:LMR36503-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

5V 输出的最小输入存在冲突、在图9-11中、最小值约为5.3V、但在图9-21中、它显示接近6.3V、看起来两个数字都处于相同的模式、Iout、频率、您能解释一下产生差异的原因吗?

另外、上面的两个图  是 25°C 下的数据、大家能分享-40°C 到125°C 下的数据吗? 谢谢。

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在图9-21中、如图所示、当输入电压降至6V 时、器件仍在2.2MHz 处持续开关。 对于给定的开关频率、占空比受最短关断时间的限制。 随着输入减小、该器件将持续增加占空比、直至达到最短关断时间。为了维持稳压目标、该器件将继续切换、但频率会降低。 当开关频率不能再下降时、器件处于压降状态、为5.3V、因此两个图是对齐的。

    让我看看我们是否有相关数据。  

    谢谢!

    Richard