This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:LED 状态检查问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448568/bq40z50-r2-led-status-check-issue

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

专家、您好

希望这能很好地找到你。

适用于电池组中安装的 BQ40Z50-R2
我们将要检查 LED 的运行情况。
制造访问命令不可用、因为产品在交付时处于 SEALED 状态。

我希望确保所有 LED 都正常工作。
在充满电之前、除了为电池充电外、是否有其他任何方式?

此致、

Jieyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jieyu、您好!

    如果无法使用 LED 切换命令、器件将需要识别足够大的 RSOC 以点亮所有 LED。 如果使用 LED 切换命令、则需要再次解封和密封该器件。

    此致、

    Anthony