工具与软件:
你(们)好
最近几年来、 我使用 LM1117SX-5.0作为12V 至5V 的功率级
现在我发现一些器件是 漂移,一些是 5.2~5.4V、3.8V、0V、不正确
您有什么建议吗?
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Alex、您好!
很抱歉耽误您的时间。 我们在感恩节休息期间有点紧张。
您是否遇到其他客户的同样问题? 陶瓷电容器或其他 COMP 导致问题? - 否 输出电容器的 ESR 是多少。 它们是什么类型? 您可以在 DNP C7 8 (陶瓷输出电容器)之后重新测试吗?
如果有任何无源器件、PCB 上的 LM1117 OCP 是什么? 那么输出下降至3.8V 或0V? - 您能否分享此项目的示波器快照和测试设置图片? 您的 Iout 是多少? 0V 情况可能与热关断相关、但我需要知道 Iout 来确认这一点。
在此情况下、VIN 为12v、Vout 为5V、电流约为660mA 峰值 LM1117适合此情况? - 在该 Iout 值下、LDO 中的功率耗散为4.62W、这可能会导致热关断。 但这取决于所用的封装、电路板布局布线和环境温度。 您使用的封装是什么?
此致
Ishaan