This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:输出漂移

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441156/lm1117-output-drift

器件型号:LM1117

工具与软件:

你(们)好

最近几年来、 我使用 LM1117SX-5.0作为12V 至5V 的功率级

现在我发现一些器件是 漂移,一些是  5.2~5.4V、3.8V、0V、不正确

 您有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    你是说你注意到了  5.2~5.4V、3.8V、0V 而不是5V、输出端上会出现什么纹波?

    电路板上是否有任何变化? 此问题是何时首次被发现的? 有多少器件/电路板受到影响(绝对值以及占总面积的百分比)?

    虽然长期漂移可能导致与标称 Vout 的偏差、但观察到的3.8V 和0V 可能表示出现漂移以外的情况。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishaan

    是的、注意到了  5.2~5.4V、3.8V、0V  而不是5V、输出端上会出现什么纹波?

    电路板上没有任何变化。

    某些数据代码有问题。 您是否遇到其他客户的同样问题?

    陶瓷电容器或其他 COMP 导致问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishaan

    今天、我们做一些测试、当芯片输出误差 为3.8V 或 OV 时、  

    将 LM1117从 PCB 上移开并对其进行单次测试。 它在没有任何负载的情况下输出正确的5V

    如果有任何无源器件、PCB 上的 LM1117 OCP 是什么? 那么输出下降至3.8V 或0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下图显示了 LM1117的输出、

    在本例中、Vin 为12v、Vout 为5V、电流约为660mA peak

    LM1117非常适合这种情况?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    很抱歉耽误您的时间。 我们在感恩节休息期间有点紧张。

    您是否遇到其他客户的同样问题? 陶瓷电容器或其他 COMP 导致问题? - 否 输出电容器的 ESR 是多少。 它们是什么类型? 您可以在 DNP C7 8 (陶瓷输出电容器)之后重新测试吗?

    如果有任何无源器件、PCB 上的 LM1117 OCP 是什么? 那么输出下降至3.8V 或0V? - 您能否分享此项目的示波器快照和测试设置图片? 您的 Iout 是多少? 0V 情况可能与热关断相关、但我需要知道 Iout 来确认这一点。

    在此情况下、VIN 为12v、Vout 为5V、电流约为660mA 峰值 LM1117适合此情况? - 在该 Iout 值下、LDO 中的功率耗散为4.62W、这可能会导致热关断。 但这取决于所用的封装、电路板布局布线和环境温度。 您使用的封装是什么?

    此致

    Ishaan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完整的器件型号为 LM1117SX-5.0/NOPB  

    如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    1:卸下  陶瓷输出电容器、LM1117在某些 PCB 中仍输出3.8V 电压  

    绿色线是 LM1117背面的电流波形

    3.used 软件包如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享电路板布局布线图片以及已装配电路板的图片。 除了 R69、原理图看起来可以接受。 此电阻器的用途是什么?