This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:20个通过 USB-USB 并联的单节电池充电器 PD

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25758S, BQ25758, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445931/bq25798-20-multiple-single-cell-battery-chargers-in-parallel-via-usb-pd

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ25758SBQ25758TPS25751

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在设计20节最大充电电流为0.5A 的单节锂离子电池充电器。 请注意、我们将部署这20个充电输出、以便同时为单个器件或多个器件充电(最多20个)。 输入应是通过 USB-USB PD 充电器输出的。

现在、我正在介绍 如何通过 BQ25798RQMR 等充电 IC 来接受 USB-C PD 电压(5V 至20V)、但由于我们需要20个这样的 BQ25798RQMR、因此我不确定是否可以并联20个这样的 IC 并通过 PD 控制器进行控制。 请确认? 其次、该解决方案非常昂贵、也需要20路充电输出、但每个都是单节电池、只有0.5A 的充电电流。  

另一种解决方案是添加降压/升压稳压器、以便接受 USB-C PD (5V 至20V)来生成5V 输出、但在本例中、我们需要10A (20x0.5A)= 10A。 如果您建议这么做、您能否分享可以用于5V、10A 并接受任何 PD 输入的任何稳压器选项、或者如果不可能、则可以使用两个5V、5A、但通过 USB-C PD 进行输入?

此致、

Muhammad Awais  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    将这些器件并联时要考虑的一个因素是使用 I2C 调整寄存器。  这些充电器 IC 只有一个 I2C 地址、因此您要么必须使用一个 MCU 同时控制所有20款充电器、要么必须使用20个 MCU 来控制每个单独的充电器 IC。   

    另一种可能需要考虑的情况是具有20V 输入电压、4.2V 输出电压和0.5A 输出电流的 BQ25798的热性能。  每个充电器都会有一定的功率损耗、使用其中20个 IC 时、PCB 可能会变热

    使用我们的 BQ25758S 直流/直流转换器调节到~5V 有助于最大限度地减少热问题。

    除了处理 I2C 事务和、只要每个充电器 IC 只充电1个电池组、我就不会看到任何其他明显的问题。   

    此致、

    Charles Harthan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我喜欢您关于使用  BQ25758S 作为5V 输出的想法、但在使用此芯片之前、请帮助我理解此芯片、请帮助我回答这些问题、以便我们可以相应地继续。  

    1.您能否确认我们可以 仅将 BQ25758S 用作具有5V 输出的降压/升压稳压器、然后添加多个 单节电池充电器? 请注意、我们将使用简单的5V 输入充电器和无需 I2C 进行编程的单节电池充电器、因为通过 I2C 进行编程的20种充电器会被安排得很满。 因此、该 BQ25758S 将仅是5V 的拉电流。 我看到这个芯片也是具有充电器功能的降压-升压转换器 、这让我感到困惑。  

    2.快速查看 BQ25758S 数据表、发现默认输出为5V。 您能否确认我们可以安全地使用它来生成5V、10A 输出? 根据数据表公式(4)、显示了如何设置最大电流限制。 我假设我们使用5m Ω、则可以将最大电流输出限制设置为10A。 请确认?

    3.对 PD 芯片与 BQ25758S 搭配使用的任何建议。 如您所知、我们的应用是 仅 USB PD 接收器。  

    4. BQ25758S 没有可用。 请您确认其供货情况和时间。 我看到 库存中的 BQ25758具有更宽的输入范围、我相信这两种类型都是引脚兼容的。  

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    请告诉我您对上述问题的意见、以便我们继续前进。  

    谢谢。此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:  

    对于延迟、我们深表歉意。 关于您的问题:

    1. BQ25758S 仅是一款降压/升压控制器。 它没有任何电池充电功能。   

    2. 是的、您可以使用5m Ω。  默认输出电流为20A、可以使用 Iout 引脚将10A 设置为。  IC 将在寄存器值和 Iout 引脚之间选择最小值、在本例中为10A。  请参阅数据表的第32页。

    3.您可以使用 TPS25751

    4.是的、我们有 BQ25758S 的库存。 BQ25758也可由 P2P 替换、是更高功率的选项。

    此致、

    Charles Harthan