主题中讨论的其他器件: BQ25758S、 BQ25758、 TPS25751
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们正在设计20节最大充电电流为0.5A 的单节锂离子电池充电器。 请注意、我们将部署这20个充电输出、以便同时为单个器件或多个器件充电(最多20个)。 输入应是通过 USB-USB PD 充电器输出的。
现在、我正在介绍 如何通过 BQ25798RQMR 等充电 IC 来接受 USB-C PD 电压(5V 至20V)、但由于我们需要20个这样的 BQ25798RQMR、因此我不确定是否可以并联20个这样的 IC 并通过 PD 控制器进行控制。 请确认? 其次、该解决方案非常昂贵、也需要20路充电输出、但每个都是单节电池、只有0.5A 的充电电流。
另一种解决方案是添加降压/升压稳压器、以便接受 USB-C PD (5V 至20V)来生成5V 输出、但在本例中、我们需要10A (20x0.5A)= 10A。 如果您建议这么做、您能否分享可以用于5V、10A 并接受任何 PD 输入的任何稳压器选项、或者如果不可能、则可以使用两个5V、5A、但通过 USB-C PD 进行输入?
此致、
Muhammad Awais