This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34210IQ1EVM-826:BQ34210lQ1EVM 设计能力

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, GPCCEDV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444156/bq34210iq1evm-826-bq34210lq1evm-design-capacity

器件型号:BQ34210IQ1EVM-826
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIOGPCCEDV

工具与软件:

团队成员、您好!

我有采用 EV2400的 BQ34210QEVM-826。 我有容量为10000mA 的电池、充电电压应为4.2V。

您能否告诉我如何使用 BQStudio 应用将这些值设置为电量监测计?

我是该应用的新用户。 我尽量配置我的级别、但没能做到。  

请告诉我、要在我使用的电量监测计中配置这些值、需要写入哪些步骤和哪些寄存器。

我将在该响应中添加我的电池规格。 请帮我解决这个问题

谢谢。此致

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    您需要首先给 EVM 上电、然后可以使用 EV2400和 BQStudio 来配置测量仪表。 有一个选项卡用于"Data Memory"、有一个搜索栏可用于搜索特定的数据存储器参数。 您还需要点击左侧的"Data memory"(数据存储器)部分以更新搜索。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的答复。

    我已经给 EVM 加电、可以看到 EV2300和 Bq34210已连接到 bqstudio 中。 并且、我已经了解了可以在应用程序中的哪里更改存储器参数。

    我想知道如何根据电池规格更改 bqstudio 中的存储器分区值。 以及如何启动学习周期、以及在学习周期中要遵循的所有参数是什么。  

    请告诉我。

    谢谢。此致、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    是的、请遵循学习周期文档、因为它将说明需要在电量计中更改哪些参数才能完成学习周期。 您应遵循电池的数据表和文档中的建议、了解如何更改数据存储器中的参数。 例如、Design Capacity 参数将更改为10000mA

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的答复。

    我无法在 BQ Studio 中找到某些存储器参数。 例如 Charge Term Taper Current、Quit Current 和 Term Voltage。 我已经尝试写入我在数据存储器部分更改过的所有参数、但我认为它们没有更改。 因为我在 Bq34210和 BQ Studio 之间跟踪了数据的通信或 I2C 通信。 我看不到任何数据写入电量计。  

    我尝试过 EOS_EN 和 EOS_START_LEARN 命令、但我认为它对我不起作用。

    我在这里遗漏了什么吗?

    请告诉我。

    谢谢。此致

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    那么、抱歉、我将该测量仪表与我们的另一种测量仪表混淆了。 该电量监测计是一款 CEDV 电量监测计、因此您需要使用 GPCCEDV 工具来完成学习周期。  https://www.ti.com/tool/GPCCEDV

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       您好、Adrian、

    感谢您让我了解 GPCCEDV。 根据 GPCCEDV、我有几个问题。 我们需要提供一个包含7个文件的 zip 文件。 1个配置文件和6个日志文件。 但我想知道我们如何生成它们。 是否可以在 BQ Studio 中生成这些文件?

    还有一点。 我能够更改电量监测值、并且已写入所有配置数据。 但我在使用分析器进行跟踪时看不到任何写入的日志或数据。 请找到包含此回复的日志。  

    在此响应中添加了配置和日志文件。

    谢谢。此致

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    请将文件提交至以下网站:  https://www.ti.com/powercalculator/docs/gpc/gpcUpload.tsp

    此网站应通过电子邮件向您发送输出文件。 我不明白你是什么意思,你看不到书面的日志。 BQStudio 在"Registers"屏幕上具有记录功能。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    因此、我必须开始记录并对电池放电、然后再次将其充满电。 因此、我必须将相同的值做6次。 还有一点、我是必须创建 config.txt 文件还是 BQ Studio 会自动创建它?

    我说看不到日志、是指无论在设计容量、设计能耗等配置上做了哪些改变、都不写入电量监测计。 如果我正确读取了所有内容、它的读数就会正确。 为什么我会遇到这个问题?

    谢谢。此致

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    是、您将按照文档中的指南执行此操作6次。  您将必须手动创建 config.txt。  

    如果您在写入电量监测计后执行全部读取、并且值已 正确更新、则会将其正确写入电量监测计。 您正在使用的 saelae 应捕获所有通信。  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    现在我明白了。 我将手动创建一个 config.txt 文件、并捕获6个日志文件。  

    但是、正如您所说的、当我点击"Read"时、它将读取所有参数。 但当我只写入所有2次时、它将读取一些值。 但根据写作的关注,它不是完全写入任何东西,因为我可以捕获所有的通信使用 saelae。

    谢谢。此致、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    好的、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Adrian