Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, GPCCEDV
主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO、 GPCCEDV
工具与软件:
团队成员、您好!
我有采用 EV2400的 BQ34210QEVM-826。 我有容量为10000mA 的电池、充电电压应为4.2V。
您能否告诉我如何使用 BQStudio 应用将这些值设置为电量监测计?
我是该应用的新用户。 我尽量配置我的级别、但没能做到。
请告诉我、要在我使用的电量监测计中配置这些值、需要写入哪些步骤和哪些寄存器。
我将在该响应中添加我的电池规格。 请帮我解决这个问题
谢谢。此致
Vinay 


您好、Adrian、