This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:DC-DC 紧急问题:TPS568215:与温度相关的意外输出电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448605/tps568215-urgent-issue-with-dc-dc-tps568215-unexpected-output-voltage-associated-with-temperature

器件型号:TPS568215

工具与软件:

DC-DC 有一个紧迫问题:TPS568215、我们发现一台 PC 在 RDT 测试中失败:

预期输出电压为3.3V、但发生故障的输出电压将随温度升高到4.5V 而增加、FB 也会随温度升高而增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康华:

    是否要超过建议的 TJ (-40°C - 150°C)? 您在什么温度下会看到3.3Vout 与4.5Vout? 负载是否存在差异、您是否在8A 负载时看到过此情况?

    需要注意以下几点:

    - R161和 R164 fb 电阻器可能具有高容差,通常我们建议使用1%电阻器。

    -检查布局,并确保没有噪声耦合到 fb 环路。

    为了排除 问题是否来自布局/组件与 IC、您可以通过将设备更换为新设备、查看问题是否仍然存在并将有问题的设备放入工作板来运行 ABA 测试。 这将为我们提供有关导致 VOUT 增加的原因的更好信息。  

    此致、

    Eileen