请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 工具与软件:
您好、TI 专家
我有关于 BQ28z610的一些问题:
- 我们目前正在将非 R1硬件与 R1固件一起使用。 使用这种组合是否可以接受?
- 对于 TS1引脚、我们连接了一个0.01µF 电容器。 此电容器应该放置在 IC 附近还是更靠近 NTC?
我们的客户报告了与冻结温度读数相关的问题。 温度值固定在90°C 或148°C、从而触发过热(OT)保护。
但是、当我们使用万用表测量 NTC 的电阻、并且温度读数恢复正常时、问题就消失了。 您以前是否遇到过此类问题?
谢谢
Steven