This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2996A:VDDQ = 5V 运行

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2996A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443156/lp2996a-vddq-5v-operation

器件型号:LP2996A

工具与软件:

在 AV_IN = PV_IN = V_DDQ =5V 的情况下运行 LP2996A 是否存在任何问题?

我认为、这会将输出 V_TT 设置为2.5V。

希望将其用作5V 运算放大器信号链中的虚拟接地/共模电压。

据我从数据表中获知、电压应该没有问题、这里的输出电流将相当低。

输出稳压器的环路带宽是多少?  

谢谢!

-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的线程工程师目前在美国感恩节假期的办公室外。 回复将推迟到12月1日起一周。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony Vaughan。

    您能在此处提供更新吗?  谢谢!

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    很抱歉迟到了响应。 这款器件的工程师也在本周发布。 快速浏览数据表、除了最大额定电压为6V (这也许有点接近)之外、我不会看到任何关于 VDDQ 5V 的问题。 除了引脚本身的额定电压之外、从应用的角度来看、我没有看到列出任何最大电压。 最小值1.35V

    关于带宽问题、另一位工程师在下周回来后将对其进行调查。  

    BR、

    Sam G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi 天线、

    我们的文档中未记录该器件的环路带宽。 您可能会获得一个 EVM 并测试环路响应、但我通常看到这是通过降压而不是终端稳压器/LDO 实现的。

    此致、

    James