请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2996A 工具与软件:
在 AV_IN = PV_IN = V_DDQ =5V 的情况下运行 LP2996A 是否存在任何问题?
我认为、这会将输出 V_TT 设置为2.5V。
希望将其用作5V 运算放大器信号链中的虚拟接地/共模电压。
据我从数据表中获知、电压应该没有问题、这里的输出电流将相当低。
输出稳压器的环路带宽是多少?
谢谢!
-Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.