请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76005 工具与软件:
尊敬的 TI:
你好。
您能建议我如何确定电感器的合理 IDC 等级吗?
使用数据表中的公式17、我计算出峰值电流大约为7A。
根据这个值、我应该如何为电感器选择合适的 IDC 额定值?
此致
Webber
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
你好。
您能建议我如何确定电感器的合理 IDC 等级吗?
使用数据表中的公式17、我计算出峰值电流大约为7A。
根据这个值、我应该如何为电感器选择合适的 IDC 额定值?
此致
Webber
尊敬的 Webber:
我会选择一个峰值电流(7A)介于电感器饱和电流的10%到20%之间的电感器。 例如、如果您计算的电感为4.7uH、并且您想从 Coilcraft XGL6060系列中选择一个电感器、则4.7uH 电感器将满足您的需求。 请参阅以下内容:


从图中可以看出、电感将开始下降、并达到10%(从4.7uH 开始)、此时额定电流为5.1A、依此类推。
希望我已经回答了您的问题。
本